This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TCK 和 TDI 具有内部上拉电阻器、但电压基准是多少? VDDTM VDDIO?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119713/tms320f28377s-tck-and-tdi-have-internal-pullup-resistors-but-to-what-voltage-reference-vdd-vddio

器件型号:TMS320F28377S

各位专家:  

你好。 请帮助解决客户的问题。
以下是客户询问的记录。

"从 数据表中可以看出、TCK 和 TDI 具有内部上拉电阻器、但电压基准是多少? VDDTM VDDIO? 还是其他东西?"

感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的提问。 我是否可以询问为什么需要此信息?

    下图显示了所需的唯一外部上拉电阻:

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、  

    感谢您的及时响应。 收到客户的反馈后、我将进行更新。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、  

    你好。 请参阅客户的反馈。

    "从数据表中、请参阅下面的 JPG、它显示了带有内部上拉的 JTAG 测试数据输入(TDI)。 我正在尝试找出上拉电阻器连接到的电压轨。 当我以菊花链形式将 JTAG (TDI 和 TDO)连接到芯片时、我需要确保这些引脚的所有电压与芯片兼容。 例如、假设 TI 芯片的 TDO 只能驱动高电平到 VDD (我的设计 VDD 连接到1.2VDC)、而 TI TDO 连接到另一芯片的 TDI。 另一个芯片具有上拉至3.3V 的电压、因此1.2V 高电平不是下一个芯片的逻辑高电平。 我需要中间的电压转换器(1.2V 至3.3V)。

    这也可能适用于任何具有上拉电阻的 JTAG 信号。 另一个示例是 TCK 有一个上拉电阻器。 假设上拉电阻器连接到 VDDIO。 在本例中、VDDIO 为3.3VDC。 我可能使用1.8V 逻辑高电平信号驱动 TCK 输入。 同样需要使用电压转换器、以便 TCK 具有有效的逻辑高电平输入。"

    感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    TCK 和 TDI 引脚上的内部上拉电阻连接到 VDDIO 电源轨。 请确保通过软件在引脚上启用上拉电阻。  

    有关 JTAG 信号和连接的更多信息、请参阅以下文档: F2800x C2000 实时 MCU 系列的硬件设计指南

    此致、

    Marlyn