This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:双核时钟配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117206/tms320f28388d-dual-core-clock-configuration

器件型号:TMS320F28388D

你好

我将两个内核用于我的应用、并使用 TI driverlib 示例。外部晶体振荡器为20MHz。

在 device.h 文件中、定义将内核配置为以200MHz 运行的微#define USE_20MHz_XTAL。

我是否还需要配置 core2的时钟、 或者内核的 device.c 文件中的 void Device_init (void)函数处理的时钟?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您不需要为 core2配置时钟。  默认情况下,PLL 时钟配置 归 CPU1子系统所有,因此 Device_init()函数将为两个内核配置时钟。

    此致

    Siddharth