请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 你好
我使用 DMA 通过 EMIF 将 ADC 结果值存储到 SDRAM 中。
在 CPU1中获取 EMIF1以将0x00值存储在 SDRAM 中、在 CPU2 中获取 EMIF1以使用 DMA 到 SDRAM 存储差分 ADC 值
我正在探测 EMIF 时钟(它将进入 SDRAM)、其配置如下
//
//配置为在半速率上运行 EMIF1 (EMIF1CLK = CPU1SYSCLK/2)。
//
SYSCTL_setEMIF1ClockDivider (SYSCTL_EMIF1CLK_DIV_2);
但 无法在示波器中看到时钟信号
无法在示波器中看到时钟信号的问题可能是什么。
配置 EMIF 时钟意味着将向 SDRAM 提供与 SDRAM 时钟相同的时钟信号 、或者二者都是不同的信号、我在这里有一个困惑。
提前感谢