Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我使用 EPWM1模块来控制降压转换器。 降压转换器的开关频率为100kHz。 EPWM1在 TBPRD 为300的情况下以向上/向下计数模式运行。
为了给长代码的执行提供更多时间、我希望以10kHz (开关频率的1/10)运行 ADC ISR。
我希望采样瞬间处于100kHz 三角波的峰值(PRD 值)。
我无法通过使 EPWM4= 3000的 TBPRD 和 EPWM4= 150的 TBPHS 实现这一点。
非常感谢您的善意帮助。