This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:有关 March Test 的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116680/tms320f28034-question-about-march-test

器件型号:TMS320F28034

尊敬的团队:

我的客户如何知道 STL_March 测试_testRam 如何执行 March 测试?  它是4 x 4字节测试吗?

此外、在 IEC60730 2803x 提供的例程中、是否有使用两个独立时钟源交叉检查时钟的例程?

此致

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="306637" url="支持/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1116680/tms320f28034-question-about-March 测试"]STL_March TEST_testRam 如何在 RAM 上执行 March 测试?  它是4 x 4字节测试吗?[/quot]

    存储器以32位字的增量进行遍历。 就伪代码而言、它看起来像这样-

    1.用 μ~模式填充存储器

    升序_测试:
    2.读取32位字
    3.与~模式比较,如果不相等则退出
    4.将模式写入32位字
    5.读取32位字
    6.与模式比较,如果不相等则退出
    7、递增32位字的地址

    8.对所有32位字重复2-7

    9.再次重复2-8次,但步骤2-3将使用模式,步骤4-6将使用~模式

    (请注意、这一点、我们指的是存储器范围的最后一个地址、而存储器包含 μ~模式)

    降序测试:
    10、读取32位字
    11.与~模式比较,如果不相等则退出
    12.将模式写入32位字
    13.读取32位字
    14.比较模式,如果不相等则退出
    15、递减32位字的地址

    16。对所有32位字重复10-15

    17.再次重复10-16、但步骤10-11将使用图形、步骤12-14将使用~图形

    [引用 userid="306637" URL"~/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1116680/tms320f28034-question-about-March test "]是否有使用两个独立时钟源交叉检查时钟的例程?

    这就是 STL_Oscillator_test 的用途。 由于 CPU 定时器2可被配置为从与 SYSCLK 不同的源运行、它可被用来检查时钟。

    惠特尼