This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:PLECS 独立软件中 LAUNCHXL-F28379D 的仿真错误

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, UNIFLASH, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116210/launchxl-f28379d-simulation-error-of-the-launchxl-f28379d-in-plecs-standalone-software

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTMS320F28377S

大家好、

我们的客户 在  PLECS 独立软件中模拟 LAUNCHXL-F28379D 时遇到错误。 您能在下面帮助我们解决他的问题吗?

我正在仿真 PLECS Standalone 中的一些模型。 我已经下载了所有需要仿真的工具、但在模型构建时遇到了此错误

构建步骤#3 (make)中出错:使进程退出代码2:
复制/Y "C:\Users\peandes03\AppData\Local\Programs\PLECS C2000 TSP\tsp_ti_c2000\templates \uniflash\LaunchPad_TMS320F28377S.ccxml"..\output_TI2837xS\pl_28379D.ccxml"
1个弓形活体(copiado)。
"C:/ti/uniflash_6.4.0/dslite.bat"--闪存--config=.\output_TI2837xS\pl_28379D.ccxml .\output_TI2837xS\pl_28379D.out -u
执行以下命令:
>"C:\ti\uniflash_6.4.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash --flash --config=.\output_TI2837xS\pl_28379D.ccxml .\output_TI2837xS\bp_28379D.u -out

有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。

致命:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.4.0.00129)
PL_28379D.mk:153:目标"下载"的配方失败

失败:操作已中止
Make:*[download] Error 1.(创建:*[download]错误1

此致、

Danilo