This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:提供运行在不同周期值上的2个 ePWM 模块之间的相移

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114657/tms320f28027-provide-phase-shift-between-2-epwm-modules-operating-at-different-period-values

器件型号:TMS320F28027

您好!

我希望在10us 的开关周期内使用 EPWM1。 我希望在100us 的开关周期内使用 EPWM4。  

我希望 EPWM4的 TBPRD 计数器在  EPWM1的 TBPRD 计数器5us 之前/之后启动。  

由于 EPWM1和 EPWM4的 TBPRD 值不同、因此无法使用 TBPHS 函数。  

非常感谢您的善意帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的专家将在2022年7月4日休假期间进行分析和回复、请预计会延迟几天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳希克塔

    [引用 userid="470133" URL"~/support/microriers/C2000-microriers-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/1114657/tms320f28027-prove-phase-shife-shife-shife-shife-between-2-ePWM-modules/opering-at-different-period-values"]我希望 EPWM4的 TBPRD 计数器在  EPWM1的 EPWM1计数器结束后开始计数。  [/报价]

    您是指时基计数器(TBCTR)? 您可以在初始化期间设置不同的 TBCTR 值、以便 EPWM1和 EPWM4在其周期内的不同点启动。  

    此致、

    Marlyn