This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRSLVR:替代产品

Guru**** 2580715 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TIDM-02009, TIDA-01527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115087/tmdsrslvr-alternative

器件型号:TMDSRSLVR
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28069MTIDM-02009TIDA-01527

大家好、

是否有任何替代已停产的 TMDSRSLVR 的替代产品?

或者、在不使用 TMDSRSLVR 的情况下、是否可以将旋转变压器信号转换为其他产品的两相输出、然后将其放入 LAUNCHXL-F28069M 中?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我们有一些新的 TI 参考设计、其中包含 面向汽车应用的模拟前端、包括 TIDA-01527和 TIDM-02009。 但这些都不是 可直接购买和使用的可订购器件。 原理图和设计文件可从 TID 网站下载。 谢谢。

    韩文