尊敬的专家:
我们的客户遇到以下问题
大家好、我正在使用 TMS320F28379D 板并尝试了解如何使用调试服务器脚本(DSS)功能来自动执行一些测试。 我尝试从示例程序的命令提示符加载 JS 文件。 在调用 exit()函数之前,此程序将 LED 闪烁20次。 当我运行测试时、LED 按预期闪烁20次。 但是、我没有看到任何从命令行终止的迹象。 这是预期的吗? 我附加了一个在命令行上看到的图像。 我还将附加我的 JS 文件。 我可能应该提到生成了日志文件、但我无法在 Edge 和 Chrome 中呈现、它只会显示空白页面。 您是否知道这可能是什么原因?
importPackage (Packages.com.ti.debug.engine.scripting); importPackage (Packages.com.ti.ccstudio.scripting.environment); importPackage (Packages.java.lang); //修改以下两个变量以匹配您的环境。 使用正斜杠和完整路径。 //(非 Windows 用户:而不是~μ s/使用主文件夹的完整路径) //第一个变量应与传递给 setpath.bat 的参数匹配 //第二个变量应为 dss Workshop 文件夹的路径 var ccsInstallDir ="C:/ti/ccs1011/ccs/"; var dss WorkDir ="C:/ti/ccs-workshop/dspotches/dss-workshop/workshop/workshop/workshop/workshop/shop/dspotchop/dsps //必需的文件 var logfile = dsworkshopDir +"/lab1/log.xml"; ScriptingEnvironment.instance(); var deviceLogFileStylesheet = ccsInstallDir +"/ccs_base/scription/examples/DebugServerSessions/DefaultScripteds.xsl";var deviceCCXstylesedFile = DebugWorkstopDir +"/target-config/examples/debugServer/env1.000v/env/env1.env/env1.env/env1&tracknv/env/env/env1.env/env1.env/env/env1.env/env1.env/env1.env/env1.env/env/env/env1.env/env1.env1.cs_env/env/env/profiles/ctrack/env/env/env/env/env/env/env/env/env/env/env/env/env1.env/env/env1.env/env/en debugServer.setConfig(deviceCCXMLFile); debugSession.target.run(); debugServer.stop(); scriptEnv.traceEnd();



此致、
William