请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 我知道答案取决于许多变量、但我的 DSP 温度(加电后几秒钟)测量的是~55C、达到~75C 的平衡。 我们已相当好地加载 DSP、并使用了~2/3的 IO。 您是否对 DSP 发射的焦耳范围有任何指导(或意见)、或者我可以让电气/机械工程师指出1)该温度至少在预期范围内、 2)该温度超出预期行为、因此我们有一个需要解决的软件\电气\机械问题?
谢谢、
Jim