大家好、
您能给我们的客户提供此咨询吗?
我有 TI f28379d DSP 处理器。 我正在尝试使用 MATLAB Simulink 对 DSP 进行编程。 我有一 个85kHz 模拟正弦信号。 现在、我想生成一个与这个85kHz 模拟信号同步的 PWM。 我使用 ADC、然后使用比较器逻辑来生成同步脉冲、该脉冲将提供给 PWM 模块以生成与模拟信号同步的 PWM。 现在、当模拟信号的频率为5kHz 时、这可以正常工作、但随着我将频率增加到85kHz、我无法获得结果。 此外、对于5kHz、MATLAB Simulink 中使用的采样时间为10e-6、但对于85kHz、使用的采样时间为500e-9、这也是 ADC 的采样率。 我觉得这种基于 MATLAB 的 DSP 编程不能用于在 MATLAB 配置中实现较低的采样率。 请在此处帮助我识别和解决问题。
此致、
Danilo