This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:如何在 MATLAB Simulink 上将 TMS320F28386D 的 ADC 块设置为 ADCIN14和 ADCIN15?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1112443/tms320f28386d-q1-how-can-i-set-the-adc-block-for-tms320f28386d-to-adcin14-and-adcin15-on-matlab-simulink

器件型号:TMS320F28386D-Q1
您好!
我想对我的 TI 控制器 F28386D 进行编程 、并需要对一些 ADC 进行编程。 更多详细信息:
我需要对电路板的 ADCIN14和 ADCIN15输入进行编程、但在"德州仪器 C2000的嵌入式编码器支持包"的 ADC 块中
我可以使用模块的输入编号(对于 ADCIN A3或 ADCIN C5等)将模块从 A 设置为 D。
但是、如何将 ADC 块设置为 ADCIN14和 ADCIN15?