This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 SPI 主传输使用 Simulink 设计嵌入式代码

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1127214/tms320f28379d-designing-embedded-code-using-simulink-using-spi-master-transfer

器件型号:TMS320F28379D

我希望有一个指向 TI 提供的 C28x SPI 主传输块的更清晰文档的指针、该文档将在 Simulink 中使用。  

说明表示在 WREN 被发送后、写入的操作码字节可后跟一个3字节地址、然后是要写入的数据。 以字节为单位的数据、但在 Simulink 中作为16位块的数组进行通信。

文件 说明 "

Register address —SPI 寄存器地址
0 (默认值)|正整标量|正整数向量

块从中读取数据的从器件寄存器地址。

注释

正整数向量被指定为、 [2 0 32] 用于将数据写入存储器和 [3 0 32] 从存储器读取数据。 有关更多信息、请参阅使用  SPI 读取数据并将数据写入 SPI EEPROM 的示例。

"

我可以推断"2"等同于写入命令、但对于0和32、上面提到的示例中没有提供额外的信息。

这是一项非常重要的任务,就是将一个变量“n”字节写入 NVRAM 芯片上选定的地址“x”,然后在稍后阶段读回“n”字节,但在 Simulink 中连接块并不是一件简单的事情。