This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040C-Q1:TMS320F28004x、如何将板载闪存用作 EEPROM?

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28044, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1128474/tms320f280040c-q1-tms320f28004x-how-to-use-onboard-flash-memory-as-eeprom

器件型号:TMS320F280040C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28044HALCOGEN

您好!

我在下面的文档中找到了一种将板载闪存用作 EEPROM 的方法。

(用于第2代 C2000实时 MCU 的 EEPROM 仿真 SPRAB69A–2009年9月–2020年10月修订)

第2代是指以下 C2000器件:TMS320F281x、TMS320F280x、TMS320F2823x、TMS320F2833x、TMS320F2802x、 TMS320F2803x、TMS320F2805x、TMS320F2806x 和 TMS320F28044。

 

问题1。  您不支持 TMS320F28004x 吗?

 

问题2。   TMS320F28004x,如何将 板载闪存用作 EEPROM?  您是否有任何要参考的文档?

我只找到此文档。 (使用 C2000 I2C 模块连接 EEPROM)

请帮助我解决 此问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴镇

    我们没有适用于该器件的 EEPROM 驱动程序示例。  

    Hercules 软件中有一个可用作基准的 EEPROM 示例。  请参阅以下链接。

    闪存 EEPROM 驱动程序 http://processors.wiki.ti.com/images/8/88/TI_FEE_User_Guide.pdf 的用户指南链接

    该示例包含在 HALCoGen 工具(http://www.ti.com/tool/HALCOGEN)中,用于器件“TMS570LS31x_21x”(\ti\Hercules \HALCoGen\v04.07.07.01\examples\TMS570LS31x_21x\example_TI_fee_Write_Read)

    注意:您必须改用 F28004x 闪存 API、而不是使用 F021闪存 API 2.0 (Hercules API)–但其概念与之相似。  Hercules 器件还具有与 F28004x 类似的 ECC。  其内核为 ARM (可按字节寻址)、C28x 存储器为16位可寻址。

    谢谢、此致、

    Vamsi