This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:结构体handle的使用方法 μ A

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1130774/tms320f28379d-handle

器件型号:TMS320F28379D

typedef 结构_PID_Obj_

 _IQ Kp;                    //!< PID 控制器的比例增益
 _IQ Ki;                    //!< PID 控制器的积分增益
 _IQ Kd;                    //!< PID 控制器的微分增益

 _IQ UI;                    //!< PID 控制器的积分器起始值

 _iq refValue;              //!<参考输入值
 _iq fbaValue;            //!<反馈输入值
      
 _iq outMin;                //!< PID 控制器允许的最小输出值
 _IQ outMax;                //!< PID 控制器允许的最大输出值

} PID_Obj;

typedef 结构_PID_Obj_* PID_Handle;

请教一下,如果我在申明一个PID结构体“pid_handle pid_hadle”时,还需要声明“pid_Obj pid_obj”,然后将两者关联起来么“pid_handle = pid_init (&pid_obj、sizeof (pid_obj))”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peikun:

    您好像在使用英文 E2E 论坛。 您是否愿意将您的查询翻译成英文? 我可以在之后重新分配给专家、

    此致、

    Peter