This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更改了 CCS 工程重命名

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059653/tms320f28379d-ccs-project-rename-change

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、尊敬的 TI 团队:

我将在 C2000Ware 中更改工程的名称、如下图所示。

当我为项目指定新名称时、我会遇到以下错误。

当我在 CCS 中为工程指定新名称时、工程引用不会自动更新。 但是、选中"更新引用"复选框、如下图所示。

我们如何解决此 错误消息?

Sinan、
谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sinan、

    导入工程时、可以在工作区中复制工程、然后重命名工程。

    这样、您就不会修改原始工程、 而且路径也会相应地更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh:

    非常感谢您的反馈。

    我的问题得到了解决。 我感谢你。

    我稍后将关闭此帖子案例。

    祝您度过美好的一天、时刻保持安全。

    Sinan、
    谢谢、致以诚挚的问候。