This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:DRV8301EVM 和 F280049C Launchpad 设置中的 ADC 电流检测波形不正确

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1059241/tms320f280049-incorrect-adc-current-sensed-waveforms-with-drv8301evm-and-f280049c-launchpad-setup

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV8305

您好!

我使用 F280049C Launchpad 设置 DRV8301EVM、以开环方式运行 Teknic 电机。  

在开环运行电机时,观察到的电机相电流波形如下所示。

DRV8301EVM 通过 F28379D Launchpad 提供适当的 ADC 值。

此外、相同的开环代码也适用于 DRV8305EVM。

DRV8301EVM 和 F280049C Launchpad 之间是否存在兼容性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、DRV8301和 DRV8305 Launchpad 具有不同 的引脚分配、用于 VDC 总线感应和相电压感应。 两个电路板中的电机电流感测信号保持不变。  在 F280049C 和  F28379D launchpad 之间、模拟引脚分配保持不变、但 ADC 通道映射不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我交叉检查了 ADC 通道。 我将 ADC B2和 ADC C0通道用于 IA_FB 和 IB_FB。 当我将 DRV8305EVM 与 F280049C Launchpad 搭配使用时、我获得了正确的 ADC 电流波形。 但是、当我将 DRV8301EVM 与 F280049C Launchpad 搭配使用时、ADC 通道感应电流不正确、如上图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 您是否碰巧在示波器上监控 ADC 输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行来自 Simulink 的开环示例。 ADC 电流波形通过 SCI 通信发送到 Simulink 主机模型。 图像中显示的信号是 Simulink 范围中记录的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、我建议通过示波器对 ADC 输入端的信号进行交叉验证。