请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 大家好、 Jack Tan80、
我注意到您今天对如何在 TIDA-00961上实现 ZVS 的问题
我很抱歉,我的答复很晚,但我希望在这里回答这个问题不会太晚。
3个 ZVS 选项旨在比较不同实施 ZVS 操作方法的性能。 最终实现中仅使用了 ZVS1_2选项。 此设计上的 ZVS 实现基于这样一个事实、即您可以 通过在电感器上寻找一个尖峰(在正确的时间)来确定是否存在 ZVS。 当系统在 ZVS 模式下运行时、不存在该尖峰。 电感器上的电压馈送到 TMS320F280049器件的片上比较器、消隐和 PWM 逻辑。 4类 PWM 模块和片上比较器特性使控制器能够消除不必要的毛刺脉冲、并在需要时过滤该信号以实现清晰的检测。
电压和电流环路控制有源开关的导通时间、而 ZVS 环路调整关断时间、以便系统可以接近 ZVS。 仅当瞬时输入电压大于输出电压的一半时、才需要进行 ZVS 调整(超出计算值)。 ZVS 调节实现还包括占空比保护、以允许在该运行模式中无缝转换和退出该运行模式。
我希望这有助于回答您的大部分问题。 如果您对此有更多问题、请随时直接与我联系。
最棒的
Hrishi