This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D-Q1:当发生高 dv/dt 时停止生成 PWM 信号

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050950/tms320f28379d-q1-stop-generating-pwm-signals-when-high-dv-dt-occurs

器件型号:TMS320F28379D-Q1

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

在我的案例中、我使用28379控制卡(从慕斯购买)在半桥 GaN 器件上生成20个 PWM 脉冲(设置为具有固定电流20A 和电压400V 的升压转换器)。

DSP 由独立电池供电、代码在闪存中运行。

通常、升压转换器的 dv/dt 不是那么高。 可以生成20个 PWM 脉冲。 没关系。 但是、当我将 dv/dt 增加到特定的限值时、我只能生成大约10个脉冲、然后 DSP 停止生成 PWM 信号! 在 PWM 电缆上添加扼流圈可以改善这种情况。

我认为较大的 CM 电流会导致这个问题。 但为什么 DSP 不能承担这一费用?? 我使用电流探头仅测量了40mA/1us CM 电流。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在努力为这一问题找到合适的专家。 请在下一个工作日回复。  

    谢谢、  
    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    感谢您的回答。 我们将在下周初等待更新。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我 dv/dt 是什么吗?

    我使用 F280049C controlCARD 在 TI 参考 PFC 设计中测试了高达100V/ns 的电压、但在设置/中未发现问题

    最棒的

    John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据我们的客户、

    在我的案例中、dv/dt 为50V/ns、我用三根20cm 跳线(PWML、PWMH、AGND)将其完全连接。 我还在 GaN 评估板(gansystems.com/.../gs-evb-hb-66508b-on1)上对其进行了测试。 仍然无法运行它。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    最好始终保持从 MCU 到栅极驱动器或器件的最短信号路径。 跳线本身具有一些电感、因此容易受到噪声的影响。 GaN EVB 是否具有相同的 PWM 跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是我们客户的反馈、

    我无法配置为什么长 PWM 电感会导致 DSP 故障。 我的 DSP 完全浮动在任何地球上(由电池供电)。 如果您有兴趣、请参见(www.onsemi.com/.../EVBUM2641-D.PDF)中的图15。 在该图中、评估板通过跳线连接到控制器(与我使用的相同)。 我的不同之处在于我使用 DSP 而不是 LLC 控制器 IC、因此我认为故障可能与 MCU 差异相关。

    PS:我的跳线比 PDF 中的跳线更粗、略松、但这是否重要?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    提供的链接显示找不到 pdf。 请尝试直接附上 PDF 吗?

    这 是在多个 F28379D controlCARD 上看到的吗?还是只在一个 controlCARD 上看到? 是否配置了 PWM 跳闸区域子模块、并可能导致 PWM 输出在有经验的情况下变为低电平? 您能否提供 PWM 配置、以便我查看并确保正确初始化?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="315358" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050950/tms320f28379d-q1-stop-generating-pwm-signals-when-high-dv-dt-occurs/3897456 #3897456"]提供的链接显示找不到 pdf。

    链路末尾有一个额外的")"。 试用 EVBUM2641 - NCP51820 HB GaN 驱动器评估板用户手册(onsemi.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    对此错误、我深表歉意。 这是正确的答案。  

    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/EVBUM2641-D.PDF

    我已经要求给客户提供一张设置的照片、然后他发送了。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    设置看起来正常、您能帮助提供 PWM 配置吗?  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    我们刚刚收到了客户的反馈。  

    我进行测量。 即使施加了20V 直流电压、它也会失败。 在本例中、dv/dt 不是很高。 解释背后的原因很奇怪

    e2e.ti.com/.../testing-result.pptx

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您通过 PowerPoint 发送。 客户能否检查软件以查看是否相应地设置了占空比? 控制环路可能会由于高电流而饱和。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    这是我们客户的回应、

    您好、代码是开环操作。 有一个 Timer0时钟用于设置 PWM 生成时间200us。 在我打开外部开关后、PWM 将通过触发区寄存器触发。 200us 后、PWM 也会通过跳闸区域寄存器关闭。 因此、它完全是开环1。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您回复。 我们应该检查的另一个关键问题是 PWM 生成停止时 MCU 的状态。 能否检查 VDD/VDDIO 或 XRSn 以确保 MCU 在此期间完全正常运行?  如果该电源模块易受 HV 噪声的影响并短暂关闭、该怎么办。

    此致、

    Marlyn