主题中讨论的其他器件:C2000WARE
你(们)好
我是 TI C2000 MCU 引导加载程序功能的新参与者。 我对此有几个问题。
我不想使用引脚将 MCU 控制为闪存引导模式或 SCI 引导模式。 我的想法是正常使用闪存引导模式启动 MCU、并使用 SCI_BOOT ()函数来控制 MCU 切换到 SCI 引导模式并等待 SCI 通信。 有可能吗? 如果可能的话。
2.文档"C2000微控制器的串行闪存编程"中提到的闪存内核 B 存储在 MCU ROM 中或需要从主机设备下载? 在 RAM 中运行它的步骤是什么。
MCU 和主机之间的接口为 RS485。 当然、MCU SCI 和运行 Linux 的主机设备(SBC)之间有 RS485收发器、需要在 SCB 中编写我们自己的应用。 是否有任何文档描述了通信协议?
4.如果 TI SCI 引导模式和闪存内核 B 不满足我们的要求、如何编写自定义引导加载程序。
谢谢
HK Woo