This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:DCSM

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1053881/tms320f280025c-dcsm

器件型号:TMS320F280025C

Hallo、

我想使用 DCSM feture 来保护我在 Flash_BANK_Sector_0 Flash_BANK_Sector_1和 Flash_BANK_Sector_2上编写的程序。 我有观点问题:

在文件"Dcsm_security_tool.syscfg"中、我可以选择3个密码、它们的前向是什么、为什么只有1个密码?

2.文件"dcsm_security_tool.syscfg"是如何工作的、因为它不是在 main 中编写的、它更像是一个特殊的程序、我可以在其中单击我需要的东西?

谢谢、此致

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    用户可以启用不同的功能、因此需要多个密码。 如果您可以告诉您所引用的三个密码、我们将能够提供更多详细信息。

    请参阅此 应用手册 、了解如何使用工具生成的文件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此有任何进一步的疑问或更新、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回复。 我´m 的是密码0、密码1、密码2和密码3、我可以在 "Dcsm_security_tool.syscfg" 文件的"Zone1 per LINKPOINTER"部分进行编程。 我想知道为什么有4个密码、具体用例是什么?

    非常感谢

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您发送的文件帮助我有一点、我还想知道在将扇区模式设置为"安全(仅执行")后、我是否仍可以对闪存进行编程。 因为在我的情况下、它不起作用、即使在将它设置回不安全状态后也是如此。 您´s 知道这是不是可能的吗?

    此致、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    它是单个128位密码。 由于存储在4个32位位置、因此我们为它们提供了名称0/1/2/3。 希望这一点很清楚。

    是的、 您应该能够通过取消对区域的保护来对闪存进行编程。 您需要在 CCS 闪存插件 GUI 中提供正确的密码才能对安全闪存进行编程。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek、

    我提供了正确的密码、但仍然无法对闪存进行编程(我可以看到我使用了正确的密码、错误似乎有不同的原因)。

      在血中,它说:

     " C28xx_CPU1:闪存编程期间出错。 地址0x00078010、数据0x0000A004、FMSTAT 0x00000030
       C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
      C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\LeonKandstingerBRCSol\workspace_v12\DCSM_security_tool\CPU1_RAM\DCSM_security_tool.out:加载失败。"

    2.另一个问题是,当我尝试调试另一个程序时,我会得到即时错误按摩,提示:

       "连接到目标时出错:
       (错误-151 @ 0x0)
       连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
       返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
       更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
       XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
       使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
       文件夹来验证是否可以找到 XDS100。
       (仿真包9.5.0.00143)"

       我不知道在哪里可以找到这个文件夹以及如何处理它。 也许您有其他建议给我吗?

       非常感谢您的帮助