Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
硬件:
逆变器: 基于 DRV8301-69M 套件的逆变器,具有适当的散热器/散热器设计
MCU :F28069M 控制器
软件:Motorware/扭矩控制
客户要求使用无齿轮正弦波电机。 由于没有齿轮、因此在启动时需要巨大的扭矩/电流。
目前、我们将最大电流限制为40A、因为根据数据表(DRV-8301-69M 套件)、最大电流为40A。
当电机在负载条件下移动非常小时、它可以正常工作。 但是,如果没有这种行动,它就无法自己开始。
根据电机规格、电机在启动时(从静止状态)需要大约70A 的浪涌电流。
我的问题是、我能否在启动期间提供浪涌电流(超过40A)几秒钟(例如5秒)。 到目前为止、我将计时器编程为5秒、然后移除浪涌/升压电流。 但将电流限制为40A。
非常感谢 和问候
Raghu