This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:澄清了数据表电气特性的输入/输出电流

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054631/tms320f28069-clarify-input-output-current-of-electrical-characteristics-of-the-datasheet

器件型号:TMS320F28069

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

 在7.6数据表的电气特性中、以下图的红色方形显示。

1) 1)带有"上拉/下拉"的引脚。 在这里、上拉/下拉意味着"外部"上拉或下拉电阻器。 对吗?

2) 2)这些 Iih、IIL、IOZ 可视为泄漏电流。 我的理解是否正确?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054631/tms320f28069-clarify-input-output-current-of-electrical-characteristics-of-the-datasheet ]1)带有"上拉/下拉"的引脚。 在这里、上拉/下拉意味着"外部"上拉或下拉电阻器。 对吗?[/引述]

    否、它们指的是内部 PU/PD 电阻器。

    2~) 2)可以将这些 Iih、IIL、IOZ 视为泄漏电流/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054631/tms320f28069-clarify-input-output-current-of-electrical-characteristics-of-the-datasheet。 我的理解是否正确?[/引述]

     μA 电流为±2 μ A 的情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    对于(1)、我们仍然感到困惑。 我记得有一个内部上拉电阻器、但没有内部下拉电阻器。 如果是、为什么有一个启用了内部下拉的规格。

    您是否会为 I (IL)和 I (IH)说明(即使是简单的绘图)?

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054631/tms320f28069-clarify-input-output-current-of-electrical-characteristics-of-the-datasheet/3902732 #3902732">但没有内部下拉电阻器。 [/报价]

    TRST 和 VERGENZ 引脚具有一个内部 PD 电阻器。

    不确定您想要确切了解的 I (IH)和 I (IL)信息。 我们在 https://www.ti.com/product/TMS320F28069#design-tools-simulation 上提供了 IBIS 模型。 如果没有帮助、我们可以脱机讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    我明白了。

    让我再次确认。

    1) 1)由于这是针对输入电流的、负电流意味着电流从 F28069流向外部。 对吗?

    2)从上表7.6的电气特性 中、I (il)-205uA 表示 当 GPIO 引脚启用其内部上拉并直接连接到外部 GND (F28069和 GND 之间没有任何下拉电阻器)时、最大电流205uA 从 F28069流向 GND。

    对吗?

    黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054631/tms320f28069-clarify-input-output-current-of-electrical-characteristics-of-the-datasheet/3904689 #3904689]1)由于这是针对输入电流的、因此负电流意味着电流从 F28069流向外部。 对吗?[/引述]

    正确。

    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1054631/tms320f28069-clarify-input-output-current-of-electrical-characteristics-of-the-datasheet/3904689 #3904689"]–205uA 表示最大电流205uA 从 F28069流向 GND

    正确。