请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 当我尝试导入示例工程时、一条错误消息显示编译器版本21.6.0 LUT 当前未安装。
当我转到"Help">"install code generation compiler tools..."时、它找不到如下所示的网站。 当我在 Web 浏览器中键入该网站时、它表示该网站目前正在维护中。
问题:
1.我做得不对,还是现在运气不好。 维护需要多长时间?
2.对于 f28379D,它是否必须是版本21? 如果我自己新建一个项目、我可以使用版本20吗?
谢谢!