This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于新开发的 TMS320F280039C 器件

Guru**** 2520540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMS320F280039C, TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1052794/tms320f280039c-tms320f280039c-part-for-new-development

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CTMDSCNCD280039CC2000WARE

您好、先生、

以前、我计划将 TMS320F280049C 用于我的新开发产品、但 TI 网站和 其他供应商未提供该产品。

 使用 TMS320F280039C 控制器进行新开发是否合适、因为它显示的不是活动部件。

1.此控制器是否有 LaunchPad 可用于开始开发???

请提供此新部件的服务和支持方面的信息。

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、

    TMS320F280039C 是 C2000 MCU 产品系列中最新发布的器件。  当网页显示预览状态时、部件和控制卡 https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD280039C 将打开以供订购。  在该阶段、这些是每个客户的最大允许订单(我认为是上千个器件)、但器件将在2022年全面生产。 TI 完全支持该器件。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我还有两个查询、如下所示。

    1) 1)当 Launchpad 可用于此   TMS320F280039C 控制器系列时。

    2) 2)原理图不适用于 TMDSCNCD280039C 控制 卡  、因此、我们如何设置电源要求、JTAG 连接等所有其他方面、以便    使用此器件对我们自己开发的板进行原理图开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、

    我希望明年第2季度发布 LaunchPad。  

    原理图可在 C2000Ware 中找到、此处是基于云的版本的链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAzOLeqkPnTqnyfRJ4x37Q__FUz-xrs__LATEST

    最棒的

    Matthew