This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:比较器子系统

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1051417/tms320f28379d-comparator-subsystem

器件型号:TMS320F28379D

你好
我正在学习 C2000。

我想将电压值与阈值电压进行比较、并将 PWM 输出拉至低电平。
我在 C2000器件支持文件夹中使用了 cmpss_asynch_cpu01代码、但在 launchpad 上看不到来自 PWM 输出的任何信号。 我将连接设置如下;

COMP +信号已连接= ADCINA2引脚(我已连接电位器0-3.3V)
来自内部 DACH 的 NEG 信号

当我测量 PWM8B/GPIO15输出时、我看不到任何信号。 我在哪里找不到?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正 COMP 输入的值是多少?  当为 CMPIN1P 提供低输入(VSS)时、PWM8B (GPIO15)会提供 PWM 信号、而当为 CMPIN1P 提供高输入(高于 VDD/2)时、 PWM8B (GPIO15)会跳闸并输出高电平。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备支持示例不包括 PWM 设置功能。 好的,谢谢。