This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:程序下载期间的 GPIO 设置。

Guru**** 2601695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1049821/tms320f28379d-gpio-setting-during-program-download

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在尝试弄清楚在复位或下载新程序期间是否可以控制 GPIO 引脚的输出。  我在 PWM 模式下连接了一些 GPIO 来为器件供电。   在将新程序下载到闪存或 RAM 之前、需要移除电源器件上的电压。  是否有方法在下载新程序时设置 GPIO 的输出值、或者是否需要纯硬件解决方案来避免程序下载期间 GPIO 输出端出现意外值。

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在复位或启动期间、所有 GPIO 均处于输入模式(高阻抗)。 这是否适合您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这很有帮助。 我想在 GPIO 上添加适当的外部上拉(或下拉)电阻就足以定义每个 GPIO 的启动状态了吗?  我试图在技术参考手册中找到此信息、但我不确定在哪里查找。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的外部上拉/下拉将定义引导和复位期间的状态。