This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:在启用 DCSM 的情况下调试 ti.ramfunc

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1050185/tms320f28377s-debugging-ti-ramfunc-with-dcsm-enabled

器件型号:TMS320F28377S

我正在开始处理一个使用 ti.ramfunc 段来管理闪存擦除、写入操作的项目、然而当我在 Code Composer Studio 中调试该项目时、所有被配置到 ti.ramfunc 段的代码回读为零并且执行暂停。  

该项目使用 DCSM,但 我 已在 Debug Configuration->Target->Flash Settings->CSMPSWD 以及 Project->Properties->Debug->Flash Settings 中配置了 CSMPSWD 设置,而 Code Composer 能够擦除闪存并运行程序,但是当它到达 RamFunc 时,所有的值都为零,并解码为 ITRAP0 (参见下图)。

在此配置中调试工程是否需要特定的调试配置?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    最初将其放置在闪存中、然后在运行时将其从执行位置复制到 RAM 中。 在调用 memcpy 函数将代码从闪存复制到 RAM 之前、您会看到这种情况。 请让代码在 InitSysCtrl()函数之外运行,然后尝试查看它。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Vivek !