主题中讨论的其他部件:UNIFLASH、 C2000WARE
您好!
我´m JTAG 下载代码。 使用 CCSv7、调试会话正常、程序正常运行。 然后、在我关闭/打开电源后、不会发生任何情况。 看起来闪存不再工作。
两年前、它一直在工作、因为在生产过程中、它们会与我使用 Uniflash 制作的第一个版本(v1)一起闪烁。 现在、对于最新版本(v2)、他们说无法再闪存。 如果它们首先刷写旧版本(v1)、然后再刷写 v2 over v1、则可以正常工作。 那么它运行正常。 但是、当仅刷写 v2时、它不起作用。 (Uniflash 项目是相同的、没有任何变化)
因此、如果我尝试刷写已刷写的控制器、它可以正常工作、但刷写空白控制器、它无法正常工作。 正如我在开始时所说的、当闪存到空白控制器中时、我可以使用 CCS 对进行分解。 但在循环通电后、其未运行。
有什么变化吗? 出什么问题了?
请帮助。
此致
Willi Konrad






















-->