This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:F28004x 诊断 STL TI-COFF 问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1047626/tms320f280045-f28004x-diagnostic-stl-ti-coff-problem

器件型号:TMS320F280045
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你好。

我正在尝试在 TI-COFF 项目中链接来自 TI C2000Ware_4_0的 F28004x 诊断 STL。 该库被预编译为 ELF、因此我尝试以 TI-COFF 格式编译.asm 源。 在链接时、我总是会遇到以下错误:

未定义的首次引用
符号
------ --------
_STL_CPU_REG_testCPURegisters src/PAL/PAL_SR_lib.lib
_STL_CPU_REG_testFPURegisters src/PAL/PAL_SR_lib.lib
_STL_CPU_REG_testVCU 寄存器 src/PAL/PAL_SR_lib.lib

此外、如果我将"f28004x_diagnostical_library"工程编译为 COFF、而不编译(也称为 COFF)、则 会从 C2000Ware_4_0编译示例工程"f28004x_test_application"。 我收到相同的错误(请参阅附加的控制台日志)。

您是否有此库的 ASM 源文件用于 TI-COFF 或其他解决方案来解决我的问题。

请访问 regardse2e.ti.com/.../console-log.txt

根纳迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试在 asm 文件中的函数名称中添加前导"_"?

            .global _STL_March_testRAMCopy
            .global _STL_March_testRAM
    
            ...
    
    _STL_March_testRAMCopy:
    
            ...

    这里有一个 COFF 到 EABI 的迁移指南。 我不确定它的反向工作效果如何、但它可能会帮助您确定您需要进行的一些更新。

    惠特尼