请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 如果在项目中包含 DMA 代码时有人出现此错误、请执行以下步骤:
1) 1)在 项目中包含 GlobalVariableDefs.c 文件
2) 2)在项目预发布版本中、CCS Build->C2000 Compiler->Predefined Symbols define "CPU1"或"CPU2"名称。 (仅当您使用 F28377D 器件时才为 CPU2)
此致
Giuseppe