您好!
我使用28379D CMPSS 模块来运行降压转换器的峰值电流控制。 比较器正极来自 LEM 传感器输出、比较器负极来自内部 DAC。 当零电流流经 LEM 传感器时、LEM 传感器输出2.5V 电压、然后该信号通过分压器向比较器正极馈电1.5V。 虽然 LEM 传感器可以测量双向电流、但我们仅使用它来测量应用中的单向电流、因此当降压转换器电流从0A 变为50A 时、28379D 比较器正极测量1.5V 至2V 的电压。
为了测试峰值电流控制、我将28379D 比较器负总线的内部 DAC 设置为略高于1.5V、并记录降压转换器启动时的降压电流(浅绿色)和 PWM (蓝色)波形。
我可以从波形中看到两个问题
(1)跳闸阈值不一致。 虽然我保持 DAC 值不变、但第一次跳闸的阈值比其他跳闸高。
(2)当比较器从1变为0时、似乎存在巨大的迟滞。 电流无法保持相对稳定的值。 (我将比较器迟滞设置为0)
PWM 为50kHz、LEM 传感器带宽为250kHz。 我了解到、当零电流设置为1.5V 而不是0V 时、我失去了一些测量分辨率。
这种行为可能的根本原因是什么?