主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、支持团队、
我使用闪存 API 擦除闪存 Sektor、根据 SPNU631–2019年8月、闪存 API 执行是可中断的。
但是、在耳塞过程中不会执行1ms 计时器中断。
我没有使用 DINT __asm (" SETC INTM")禁用中断
闪存 API 是否会自动取消中断活动并在过程前后重新激活? 如果是、如何忽略此选项? 我的所有中断函数都位于 RAM 中。
示波器:
-黄色:TOGGLE 引脚在1ms 计时器中断中
绿色:擦除前设置引脚、擦除后复位

谢谢大家、此致
问题