This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:降压转换器的峰值电流模式控制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021499/tms320f280025-peak-current-mode-control-for-buck-converter

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCKC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKC2000WARE

尊敬的 C2000专家:

我计划使用 f280025来控制2个具有同步 FET 的交错降压转换器、并使用峰值电流模式控制。 我希望波形如下图所示。

当电流达到 PCM 参考时,PWM1A (控制降压开关)应关闭,在延迟一段死区时间后,PWM1B (控制降压低电平开关)必须打开(切换至高电平)。  您能否帮助我了解如何配置 PWM 以获得该波形?

我只知道如何将 CMPSS 配置为使 PCMC 中的 PWM1A 跳闸为低电平、但如何在 PWM1A 变为低电平延迟后使 PWM1B 变为高电平、从而实现死区时间?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    有关降压转换器的 PCMC 配置、请参阅示例 TIDM-DC-DC-BUCK。 如果您安装了最新版本的 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、则应在路径中找到该解决方案。 如果您还有其他问题、请告诉我。 谢谢。

    {C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_02_00_00}\solutions\TIDM_dc_dc_buck

    韩文