请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 尊敬的所有人:
我正在执行 EX8_ePWM_Deadtime。
我认为 SYSCLKOUT 为200MHz、所以我使用了 ePWM 的数字。
但预期的 PWM 频率不同。
什么是 tms320f28379d 的 SYSCLKOUT?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我正在执行 EX8_ePWM_Deadtime。
我认为 SYSCLKOUT 为200MHz、所以我使用了 ePWM 的数字。
但预期的 PWM 频率不同。
什么是 tms320f28379d 的 SYSCLKOUT?
此致、
Mingi 您好!
请参阅我在其中描述了 SYSCLK 设置位置的此主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021521/tms320f28379d-how-can-i-set-up-ttbclk
如果您仍有疑问、请告诉我。
此致、
Marlyn