This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CLB 工具的勘误表

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1014842/tms320f280025c-errata-on-clb-tool

器件型号:TMS320F280025C

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TMS320F280025C。 请查看他的以下查询以供您参考。 非常感谢。

需要有关使用 cod composer 的 TMS320f280025c 处理器上 CLB 的 AOC 功能的帮助
无法在逻辑门特性上使用逻辑特性。 不断说 Out = BYPASS。
CLB 工具是否有勘误表?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 CLB 工具的勘误表。 您能否提供一些屏幕截图和您的 syscfg 文件、以便我进一步深入了解? 可能是用户错误或内部 CLB 工具错误。 但我需要看到更多内容来进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺少信息而关闭此主题。