This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:内部1.65V 基准模式下的 TMS320F280025:VREFHI

Guru**** 2814305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1019676/tms320f280025-tms320f280025-vrefhi-in-internal-1-65v-reference-mode

器件型号:TMS320F280025

我使用的是280025。 ADC Mourdle 已配置

内部基准模式
内部1.65V 基准模式(3.3V 基准范围)

转换结果的公式为

ADCRESULTx = 4096 (ADCINy - VREFLO)/(VREFHI - VREFLO)

我的问题是

VREFHI - VREFLO =? (1.65V 或3.3V)

根据参考手册(spruin7a)和数据表、在内部1.65V 基准模式下、VREFHI 应该为1.65V、然后 VREFHI - VREFLO =1.65V。 但根据上述假设、实验结果是错误的。

请帮我确认问题、谢谢!