This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:错误:-1135调试探针在闪存期间报告了错误、而不是在 RAM 期间

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1017922/tms320f28377d-error--1135-the-debug-probe-reported-an-error-during-flash-not-during-ram

器件型号:TMS320F28377D

大家好、  

我使用的是定制电路板。 我正在尝试在其中对闪存进行编程、但遇到-1135错误、调试器探针报告了错误。 XRS 引脚在几毫秒后被拉低。 错误与此论坛 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735459/tms320f28377s-issues-connecting-to-device---jtag-error--1135-0x0中提到的非常相似

我已经阅读了所有相关文章、并尝试了所有内容。 我也更改了部件、但没有成功。 在这里、我注意到我可以在 RAM 中写入程序、但无法闪存。 尝试了不同的仿真器、电缆等  

我对试验感到非常累。 欢迎提出任何建议。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anju、

    需要检查的事项:

    1) 1)如果程序未加载、您能否在片上闪存插件 GUI 中尝试擦除操作?  (CCS Debug View -> Tools -> On-Chip Flash ->向下滚动以找到 ERASE 按钮)。   

    2) 2)在闪存负载期间、您能否根据数据表检查电压线是否处于有效范围内?

    3) 3)请在 CCS 闪存插件 GUI 中启用详细输出模式(该选项在插件 GUI 底部提供)。  启用闪存加载操作后执行该操作、并向我们发送 故障期间您获得的确切控制台窗口输出。

    4) 4)检查此勘误建议是否适用于您: 低功耗模式:关闭闪存或保持最小器件活动

    勘误表可从 https://www.ti.com/lit/pdf/sprz412获取 

    谢谢、此致、
    Vamsi