请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 您好专家、
我有一位客户希望在 ISR 中内联函数。
并在 Drv_capture.h 文件中声明函数。

在 dri_capture.c 文件中定义函数。

然后在 ISR.C 文件中引用该函数。 调用此函数的中断函数“cputimer_10kHz_ISR”:get_Fan_Speed ();
还包括 Drv_capture.h 文件。

但是构建无法找到 get_Fan 速度();

我还建议客户为 Drv_capture.h 文件中的声明添加 extern。 但误差仍然存在。
那么、您能告诉我哪里出错了吗?
BR
Emma