Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28075 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的团队:
我的客户正在查看有关28075例程 CMD 文件的"C2000Ware_3_04_00_00"示例、我发现所有推荐的对齐方法都已更改为 ALIGN (8)、 我们所有的旧程序都使用 ALIGN (4)、因为它是在"tms320F28075 silicon errater.pdf "中引入的、现在28075 RAM 每次读取8个 x16字、而 ROM 读取16个 x16字。 对齐错误可能会导致错误;
问题是:我们是否需要将对齐(4)更改为对齐(8)? 在不改变的情况下会出现什么问题? 变革可能会产生什么影响? 更改后、我们的一些内部结构和 unoin 变量的寻址是否会出错?
此外、他们已经检查了参考 CMD 文件、然后在查看时发现建议的 cmd 文件全部更改为 align (8) 部件。
谢谢!
迪伦