This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以 ppm 为单位的 SYSCLK 偏差(PLL 会影响它还是仅影响 XTAL?)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137261/tms320f28388d-sysclk-deviation-in-ppm-does-pll-influence-it-or-just-the-xtal

器件型号:TMS320F28388D

您能告诉我是否有计算最大值的公式 SYSCLK 与 XTAL 规格的偏差? 还是相同的 ppm 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

    SYSCLK 偏离来自 XTAL、因此您可以使用相同的 ppm 值。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph。 这就是我的想法-但现在我可以肯定:-)