This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:80引脚至64引脚:如何处理64引脚封装中出现的引脚#39;t

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1137198/tms320f280025c-80-pin-to-64-pin-how-to-handle-pins-that-aren-t-available-in-the-64-pin-package

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!  

我已经学习过这个 E2E 论坛。 Peter 说:"您需要确保您没有使用64引脚封装中没有的任何引脚"、我想知道原因。  

根据我的理解、80引脚0025和64引脚0025是类似的裸片、对吧? 不同之处在于焊盘到引脚的连接。 如果我们操作64引脚0025中的"未定义"引脚、则焊盘的电压将发生变化。 但我认为这不会导致失败? 如果有任何错误、请更正。  

谢谢、此致、  

将会   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您的联系。 我的意思是、从功能的角度来看、您不应使用未定义的引脚、就像在80引脚封装中需要64封装中不可用的特定引脚、并且该引脚配置为64引脚用例、那么您将会错过配置的功能。 不过、从机械角度来看、这不会导致故障。 当我提到这一点时,我应该更加清楚

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Peter。