大家好
我的客户正在将 其 TMS320F28235项目的编译器从 6.4.12升级 到21.6.0 LTS
这可以正常工作、但新编译器要慢得多:
6.4.12 编译和链接需要40秒
21.6.0 LTS 编译和链接需要4分钟(链接速度特别慢)。
上述数字适用于相同的源代码。
这是我所期待的吗? … 您能评论一下原因吗?
它可能是 struct > member 标记?
此致
Ueli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我的客户正在将 其 TMS320F28235项目的编译器从 6.4.12升级 到21.6.0 LTS
这可以正常工作、但新编译器要慢得多:
6.4.12 编译和链接需要40秒
21.6.0 LTS 编译和链接需要4分钟(链接速度特别慢)。
上述数字适用于相同的源代码。
这是我所期待的吗? … 您能评论一下原因吗?
它可能是 struct > member 标记?
此致
Ueli
如果有一个源文件的编译时间比其他文件要长很多、那么对于该源文件、 请按照文章 如何提交编译器测试用例中的说明进行操作。
如果链接所花费的时间似乎是问题的主要原因... 很遗憾、我需要整个 CCS 项目。 按照文章 共享项目中的说明压缩项目、然后将 zip 附加到您的下一篇文章中。
沿着完全不同的思路... 如果您认为 CCS 使用的主机资源可能是问题所在、请考虑从命令行编译工程。 请参阅文章 使用命令行创建和编译工程。
谢谢、此致、
乔治