This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:对存储器和外设的干扰测试

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037567/tms320f28388d-interference-tests-on-memory-and-pheripherials

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我正在使用 F28388D 控制器、我想知道 TI 是否对 GSxRAM 以及 CPU1和 CPU2之间共享的外设执行了任何干扰测试。

我们是否可以从 TI 获得任何结果作为证据。

 

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    您有没有查看过 F28377x 器件的安全手册? 如果是、您找不到详细信息、那么我可以与我们的安全专家联系。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此主题有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Vivek Singh