This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:使用示波器和 TI 嵌入式 ADC 模块进行相电流测量

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035327/tmdshvmtrpfckit-phase-current-measurement-using-oscilloscope-and-ti-embedded-adc-module

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我将 TMDSHVMTRPFCKIT 与 F28335卡配合使用来驱动小型电机。

当我使用外部霍尔传感器或嵌入式 ADC 模块测量逆变器的相电流时、我会得到橙色 波形 、但当我使用连接到 PCB 板(连接到引脚 ifb-U、ifb-V 等)的示波器测量相同的数据时、 我得到蓝色图。  

问题是、它们为什么显示不同的值(最小值、最大值、RMS 等)?

我已经减去了偏移值并将增益值(在电路图中提供)乘以原始示波器数据。  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的增益可能不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我它们为什么不同吗?  

    根据实际测量数据、我获得6V/V 的增益  

    当我从电阻器进行计算时、我得到8.295V/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想知道电路板上的值是否会有任何变化? 我不能想到其他任何东西。