This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:TMDSSOLARUINVKIT:我正在使用 TI C2000微型逆变器(TMDSSOLARUINVKIT),按照指示进行所有接线和连接。 测试直流总线电压(11.6mV)和逆变器输出电压(13.6Vac、应为120Vac)。 我也是 u

Guru**** 2581995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1033433/tmdssolaruinvkit-tmdssolaruinvkit-i-am-using-the-ti-c2000-micro-inverter-tmdssolaruinvkit-made-all-wiring-and-connections-as-the-direction-says-test-for-the-dc-bus-voltage-11-6mv-and-the-inverter-output-voltage-13-6vac-should

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

我使用的是 TI C2000微型逆变器(TMDSSOLARUINVKIT)、按照方向进行了所有接线和连接。 测试直流总线电压(11.6mV)和逆变器输出电压(13.6Vac、应为120Vac)。 我还使用250W 36Vdc 太阳能电池板。  我不确定是什么问题、或者我错过了什么。

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用用户指南逐步检查。 它介绍了如何测试 s/w 的不同构建级别 这应该可以让您了解本单元中缺少的内容。 您也可以将其发回并要求提供新的。

    Shamim