This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CLA 程序和数据的内存分配

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035711/tms320f28377s-memory-allocation-for-cla-programs-and-data

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

在 CLA 的程序区域和数据区域中、PAGE = 0定义了以下链接器命令文件。

对于 CLA、是否没有必要将其分为 PAGE0和 PAGE1、如 C28x?

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xs\common\cmd\2837xS_flash_cla_lnk_cpu1.cmd

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有任何信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    对延迟答复表示歉意。

    实际上 、新编译器不需要使用这些页面、如果您引用较新器件的 cmd 文件、我们不会在 cmd 文件中提供任何页面信息。

    通过设置 Memcfg 寄存器、将 LSRAM 配置为应用程序中的 CLA 数据存储器或程序存储器。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    正如您所说、F28002x 链接器命令文件没有页面信息。

    [引用 userid="128297" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035711/tms320f28377s-memory-allocation-for-cla-programs-and-data/3833710 #3833710"]事实上 ,新编译器不需要使用这些页面,

    顺便说一下、哪个版本是新的编译器版本?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    小幅修正-我们对较旧器件使用了不同的页面、因为它们具有不同的程序和数据存储器总线。 详情请浏览 :https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html

    在 F28377S 中、LSRAM 地址在程序空间和数据空间中是相同的。 因此、实际上、它不应产生重大影响

    此致、

    Veena