This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何使用28388 ESC 外设内的 MDC/MDIO 接口访问(写入/读取) PHY 寄存器?

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034794/tms320f28388d-how-to-access-write-read-the-phy-register-using-mdc-mdio-interface-within-esc-peripheral-of-28388

器件型号:TMS320F28388D

根据 ET1100的数据表、它引入了在 MDC/MDIO 写入和读取时的操作序列、我们不确定如何设置 MDC 的频率。 此外、为了实现所需的序列、如果 GPIO 仿真? TI 是否会为 MDC/MDIO 操作和访问提供一些演示用例或驱动程序库? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我们已将此主题分配给 ECAT 专家、他们目前已于9月9日退出办公室、您应该在明天9月10日之前收到回复。  感谢您的耐心。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    感谢您的工作。  期待专家的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    来自之前 E2E 帖子 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983525/tms320f28388d-mdio-from-ethercat?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMS320F28388D 的一些相关信息

    MII 管理控制在默认情况下仅设置为 ECAT 主站。 PDI 必须通过 EtherCAT IP 寄存器“MII 管理 PDI 访问状态(0x0517)"声明对 MII 管理的访问权限。

    这将打开对 PDI 的 MII 管理访问权限。 启用此功能后、PDI 可通过"MII 管理控制"和"PHY 地址"寄存器访问 PHY 寄存器

     我有一些用于读取/写入 PHY 寄存器的 driverLib 测试代码。 在我的 PC 上找到它后、我将共享它。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    下面是作为写入/读取 PHY 寄存器示例的测试代码。

    /* MII Management and PHY Addressing defines */
    #define ESC_MII_CTRL_STATUS_1_OFFSET         0x0510
    #define ESC_MII_CTRL_STATUS_2_OFFSET         0x0511
    #define ESC_PHY_ADDRESS_OFFSET               0x0512
    #define ESC_PHY_REG_ADDRESS_OFFSET           0x0513
    #define ESC_PHY_DATA_OFFSET                  0x0514
    #define ESC_MII_ECAT_ACCESS_OFFSET           0x0516
    #define ESC_MII_PDI_ACCESS_OFFSET            0x0517
    
        // Adding PHY configuration code here
        HW_EscWriteByte(0x01,ESC_MII_PDI_ACCESS_OFFSET); // Give PDI access to MII management
    
        HW_EscWriteByte(0x0A,ESC_PHY_REG_ADDRESS_OFFSET); // Set PHY register to read/write
        HW_EscWriteByte(0x01,ESC_MII_CTRL_STATUS_2_OFFSET); // Read PHY reg
        HW_EscWriteWord(0x0102,ESC_PHY_DATA_OFFSET); // Set the value to write to register
        HW_EscWriteByte(0x02,ESC_MII_CTRL_STATUS_2_OFFSET); // Write PHY reg
        HW_EscWriteWord(0x00,ESC_PHY_DATA_OFFSET); // Set the value to write to register, clearing to 0x00
        HW_EscWriteByte(0x01,ESC_MII_CTRL_STATUS_2_OFFSET); // Read PHY reg

    如果要了解该序列、需要参考 Beckhoff 数据表中的 ESC 寄存器、如下所示:

    https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/ethercat_esc_datasheet_sec2_registers_2i9.pdf

    最棒的

    Kevin