This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 F28388D 上使用 PWM 输出作为数模转换器...

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1031316/tms320f28388d-using-pwm-output-as-a-digital-to-analog-converter-on-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI 团队:

 《TMS320F280x 数字信号控制器的应用报告 SPRAA88A (www.ti.com/.../spraa88a、修订版 A、10年前)》中描述了演示 HRPWM 和标准 PWM 之间差异的非常高效的方法。
有一个非常有用的项目配套资料、压缩在压缩文件(http://www.ti.com/lit/zip/SPRAA88)中、用于更快地实施该应用报告中描述和阐述的所有测试。  
如果 TI 能提供 该应用报告(SPRAA88A)的更新版本以及 随附的项目 配套资料(移植到当前的 C2000标志:F2838x 或至少 F2837x MCU、它们具有4 类 ePWM 子系统)、我们将不胜感激。  此外、对于  所有需要额外测试资源的人员(例如、为了灵活采集 用户定义的内部控制算法变量、与 ECS 内的其他相关模拟/数字信号保持时间一致)、此解决方案可用作非常方便的权变措施。

此致

Nenad Težak ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、

    我们没有针对上述新器件应用报告的任何更新的配套资料。 我将在内部与团队一起查看、看看我们是否可以获得本文档的更新版本。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将查看该文档、并可能为此创建一个 Type4 ePWM 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    提前感谢您为审查和更新该文档所做的努力。 我相信还有许多其他对 TI F2837x 和  F2838x MCU 感兴趣的用户。   

    期待本文档的更新版本以及随附的 Type4 ePWM 示例。  

    此致

    Nenad