This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:CPU1和 CM4之间的同步。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030549/tms320f28384s-the-synchronization-between-cpu1-and-cm4

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

在双核器件中、每个 CPU 都有自己的 PIE、我们可以使用一个外设来生成 CPU1和 CPU2的中断、然后两个 CPU 进行同步并开始执行某些操作。

在 F28384S 中、我们能否在 CPU1和 CM4之间实现上述同步?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    [引用 userid="114524" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1030549/tms320f28384s-the-synchronization-between-cpu1-and-cm4 "]在 F28384S 中、我们能否在 CPU1和 CM4之间实现上述同步?

    我认为 CPU1和 CM 之间不支持此功能、因为它们之间不共享大多数外设、但让我与我们的设计团队确认这一点、并在本周结束前与您联系。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是否听到过设计团队的任何反馈?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    很抱歉、我将在1-2天内回来。

    此致、

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    如前所述、CPU1和 CM 之间的共享外设不会生成中断。 仅向 CPU 生成中断、CPU 拥有基于 PALLOCATE 配置的所有权。

    此致、

    Vivek Singh